Liquiline Control regelt das
Automatisierter Stickstoffabbau in der Kläranlage Stadtlohn
Die Kläranlage Stadtlohn regelt den Stickstoffabbau mit Liquiline Control. Die Regelung dosiert den Lufteintrag in die Belebungsbecken je nach aktueller Nährstoffkonzentration im Abwasser.
Die Ergebnisse
Sichere Einhaltung der Grenzwerte
Stabil laufender Betrieb
Optimierter Energieeinsatz
Hohe Prozesstransparenz bei einfacher Bedienung
Bei der Modernisierung der Anlage wurden die Becken von Parallelbetrieb auf Kaskade umgestellt – für die Regelung kein Problem
Die Kundenanforderungen
Der Kunde suchte eine Regelung, die den Stickstoffabbau automatisiert und dabei den Stickstoffzielwert im Anlagenablauf (TN ≤ 8 bzw. 12 mg/l, je nach Jahreszeit) sicher einhält. Wichtig war auch, dass die Regelung nach der Umstellung von parallelem auf sequentiellen Betrieb der Klärbecken funktioniert. Das vorgeschaltete Becken arbeitet nun als Hochlaststufe; das zweite Becken, die Schwachlaststufe, arbeitet nach.
Dabei sollte die Stickstoffkonzentration im Auslauf bei Hochlast- wie Schwachlastphasen möglichst konstant sein. Und die Lösung musste einfach zu bedienen sein: Die Mitarbeiter sollen auch während der Bereitschaft in der Nacht und am Wochenende Einstellungen schnell und unkompliziert vornehmen können.
Unsere Lösung
Der Kläranlagenbetreiber entschied sich für eine Gesamtlösung aus mehreren Komponenten:
Pro Becken ein Sauerstoffsensor sowie ein ionenselektiver Sensor für Ammonium und Nitrat
Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit der Regelungssoftware Liquiline Control, die beide Becken individuell regelt
Touchdisplay mit dem die Regelung von der Leitwarte aus bedient wird
Verschiedene Services wie z. B. Beratung, Auslegung und Parametrierung der Regelung, Prozessintegration, Schulung am System
Die frachtabhängige Belebungsregelung in Stadtlohn
Der Betreiber wünschte, dass die zwei Belebungsbecken der Anlage individuell belüftet werden. In beiden Becken messen Sensoren die Parameter Ammonium, Nitrat und Sauerstoff. Anhand der Messwerte stellt die Liquiline Control Regelung einen dynamischen Sauerstoffsollwert ein: Je nach Ammoniumkonzentration wird genau die Menge an Luft eingeblasen, die nötig ist, um das Ammonium (NH4-N) möglichst vollständig abzubauen. Das führt einerseits zu einem stabil laufenden Prozess und andererseits zu einem energieoptimierten Betrieb der Gebläse.
Zusätzlich stellt die Regelung die Dauer der Nitrifikations- und Denitrifikationsphasen dynamisch ein. Dies verbessert den Abbau des Gesamtstickstoffs (TN), so dass er im Ablauf der Anlage konstant niedrig bleibt.
Der Fernzugriff auf die Liquiline Control Regelung
Für die Kläranlage Stadtlohn wurde die Regelung mit einer Fernzugriffseinheit ausgestattet. So können die Mitarbeiter auch während des Bereitschaftsdiensts von zu Hause aus den Prozess überwachen und ggfs. eingreifen.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |