Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Laufend etwas Gutes tun

Die Endress+Hauser Water Challenge will weltweit den Zugang zu sauberem Wasser verbessern

Für viele Menschen auf der Welt ist sauberes Wasser keine Selbstverständlichkeit, sondern ein knappes Gut. Mit der Water Challenge überträgt Endress+Hauser das geschäftliche Engagement für eine sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche Wasserversorgung auf den gemeinnützigen Bereich.  

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs der Endress+Hauser Water Challenge ist der gruppenweite Teamgeist. ©Endress+Hauser

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs der Endress+Hauser Water Challenge ist der gruppenweite Teamgeist. 

Endress+Hauser Water Challenge. ©Endress+Hauser

Die Idee der „Endress+Hauser Water Challenge“ bewegt die Mitarbeitenden.

Dorfbewohner von Donwada stehen vor dem Projekt. ©Endress+Hauser

Die Dorfbewohner von Donwada (Indien) sind begeistert von dem Projekt. Sie beteiligten sich beim Ausheben von Gräben.

Die Endress+Hauser Water Challenge ermöglicht 283 Familien in Vietnam einfachen Zugang zu sauberem Wasser. ©Endress+Hauser

Die Endress+Hauser Water Challenge ermöglicht 283 Familien in der Kon-Tum-Region in Vietnam einfachen Zugang zu sauberem Wasser. 

Dank den Spenden der Endress+Hauser Water Challenge konnte Ende Januar das dritte Wasserhaus in Vietnam eröffnet werden. ©Endress+Hauser

Dank den Spenden der Endress+Hauser Water Challenge konnte Ende Januar das dritte Wasserhaus in Vietnam eröffnet werden. 

Hippo Roller vereinfachen das Leben vieler Dorfbewohnerinnen in Südafrika. ©Endress+Hauser

Hilfe im täglichen Leben: "Hippo Rollers" machen den Wassertransport effizienter und ermöglichen somit mehr Zeit für andere wichtige Aktivitäten.

Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs der Endress+Hauser Water Challenge ist der gruppenweite Teamgeist. 

Bei den 2019 ins Leben gerufenen Spendenläufen sammeln Mitarbeitende Geld, um Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen; die Firma verdoppelt jeweils die Summe. Der Erlös geht an ausgewählte Hilfsprojekte in Asien, Südamerika und Afrika. 

Dreimal um die ganze Welt 

Allein in der Jubiläumsausgabe der Endress+Hauser Water Challenge im Jahr 2023 haben über 600 Teilnehmende aus 20 Ländern insgesamt beeindruckende 133.049 Kilometer zurückgelegt. Rechnerisch wurde damit die Erde mehr als dreimal umdreht. 

Durch die Spenden war es möglich in der vietnamesischen Provinz Kon Tum zwei weitere Wasserhäuser zu bauen – ein erstes war bereits 2022 errichtet worden. Damit verfügen nun drei Dörfer über eine zuverlässige Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Das erleichtert über 500 Familien und insgesamt 2500 Menschen in dieser ländlichen Region das Leben. 

Jeder Tropfen zählt

Auch weitere Projekte wurden dank der Erlöse der Endress+Hauser Water Challenge erfolgreich realisiert. Mit den rund 10.000 Schweizer Franken des ersten Spendenlaufs 2019 wurde im Dorf Kon Bdeh in Vietnam ein neuer, 100 Meter tiefer Brunnen gebohrt, die Quelle gefasst, eine Pumpe installiert und ein Wasserhaus errichtet. So wurde die Wasserversorgung von 800 Dorfbewohnern gesichert.  

Im Jahr 2022 wurde in Indien erfolgreich der Bau einer Kläranlage im Dorf Donwada abgeschlossen. Ein weiteres Projekt südlich von Manila auf den Philippinen ermöglicht 400 Menschen nachhaltigen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen.  

Und auch 2024 wurde die Erfolgsgeschichte fortgesetzt: Die Mhlahle Grundschule in Lillydale Bushbuckridge (Südafrika) erhielt von Endress+Hauser einen frisch sanierten Brunnen und die innovative Wasserkarrenvorrichtung „Hippo Rollers“. Diese ermöglichen es den Haushalten, Wasser mühelos und effizienter zu transportieren, was ihnen wertvolle Zeit für andere Aktivitäten im Alltag gibt.

Bei allen Projekten stellt Endress+Hauser durch persönliche Kontakte und Präsenz vor Ort sicher, dass die gesamten Spendengelder ankommen.