Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Bewässerung rund um die Uhr

Digitale Fernüberwachung des Wasservorrats von Pflanzenkübeln

Mobile Green ist ein innovatives Konzept der Bauer Baumschulen AG, das eine smarte Begrünung im urbanen Lebensraum ermöglicht. Das Unternehmen liefert Pflanzen in Kübeln, die sich mobil arrangieren und neu positionieren lassen. Je nach Saison können die Pflanzen unterschiedlich platziert werden. Als besonderen Service bietet die Baumschule ihren Kunden eine App, die Echtzeitinformationen über den Zustand der Pflanzen, wie den Bewässerungsstatus, liefert. Messdaten werden hierfür von intelligenten Sensoren erfasst und über eine sichere Cloud-Verbindung an die Kunden übertragen.

Smart water monitoring mit der Netilion Connect API ©Endress+Hauser

Systemübersicht zur Messdatenübertragung zwischen Sensor, Netilion und App

Mobile Green app displaying the water levels in the planters ©Endress+Hauser

Ansicht der Mobile Green App, die die Wasserstände der Pflanzenkübel anzeigt

Vorteile

  • Die Kunden der Baumschule können die Messdaten in der App einsehen und aus der Ferne überprüfen, ob die Pflanzen noch ausreichend Wasser haben.

  • Auffüllintervalle können präzise geplant werden.

  • Ausserdem lassen sich Warnungen programmieren - etwa wenn der Füllstand einen definierten Grenzwert unterschreitet oder die Batterie des Sensors schwach wird.

  • Der Nutzer kann sich auf die Alarm-E-Mail verlassen und rechtzeitig handeln.

  • Temperaturmessungen liefern zusätzliche Informationen über den Zustand der Pflanzen.

Portrait von Sebastian Mühlemann, Bauer Baumschulen AG

"Mit den smarten Sensoren und der Anbindung an Netilion läuft die Überwachung des Wasservorrats der Pflanzenkübel von alleine."

Sebastian Mühlemann, Einkäufer
Bauer Baumschulen AG

Die Herausforderung

Die Pflanzenkübel sind so konstruiert, dass sich ein Wassertank im Innern befindet, der die Pflanzen gleichmässig mit Wasser versorgt. In regelmässigen Abständen muss der Tank aufgefüllt werden, um eine lückenlose Bewässerung sicherzustellen. Um der Kundschaft diese Arbeit zu erleichtern, hat die Bauer Baumschulen AG eine App entwickelt, die über den Füllstand und die Umgebungstemperatur informiert. So ist es nicht notwendig, vor Ort zu sein, um sich ein Bild über den Zustand der Pflanzen zu machen.

Lösung von Endress+Hauser

Eine praktische Lösung wurde geschaffen, indem wir die Pflanzenkübel mit dem drahtlosen Füllstandssensor Micropilot FWR30 ausstatteten. Das batteriebetriebene Messgerät schränkt die Mobilität der Pflanzenkübel nicht ein. Es kann unabhängig vom Aufstellort den Tankfüllstand und die Umgebungstemperatur erfassen. Das smarte Messgerät übermittelt die Messdaten direkt an das Netilion IIoT Ökosystem. Die Datenübertragung funktioniert über eine gesicherte LTE-Verbindung zwischen Sensor und Cloud. So werden die Daten digital verfügbar gemacht und über eine digitale Schnittstelle (API) in die App der Baumschule übertragen.

Lieferumfang

  • Micropilot FWR30

  • Netilion Connect