Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Biopharmazeutische Industrie – Skalierung bis zur Produktion
Bauen Sie einen skalierbaren Prozess auf, der sich problemlos auf die Produktion übertragen lässt und unterschiedliche Bioreaktor-Konfigurationen unterstützt
Der Weg vom Labor bis zur Produktion in der Großanlage
Stellen Sie sich vor, Sie haben im Labor einen bahnbrechenden Bioprozess entwickelt. Er ist effizient, liefert vielversprechende Ergebnisse und hat das Potenzial, die Branche zu verändern. Aber wie bringen Sie ihn vom Labortisch in die Produktion der Großanlage? Jetzt kommt es auf Skalierbarkeit an, d. h. auf die Fähigkeit, den Maßstab zu verändern. Dieser formalisierte Prozess findet während des Lebenszyklus eines Medikaments mehrmals statt: Von der anfänglichen Forschung im Labor wechselt er in die Pilotanlage und schließlich in die kommerzielle Produktion. Damit dies gelingt, müssen die Instrumente im Labor und im Prozess auf die gleiche Weise funktionieren. Dies betrifft Aspekte wie Messalgorithmen, Modellierung, Reinigungsprotokolle, Sensoraufbau und vieles mehr. Skalierbarkeit ist zwar ein wichtiger Aspekt der Produktentwicklung, in den Anfangsphasen wird sie aber manchmal übersehen. Wenn von Anfang an auf Skalierbarkeit geachtet wird, ermöglicht dies sehr hohe Messgenauigkeit und Konsistenz und beschleunigt gleichzeitig den Markteintritt neuer Produkte.
Herausforderungen bei der Skalierbarkeit
Häufige Herausforderungen bei der Skalierung von Prozessen
Der Technologietransfer und die damit verbundene Skalierbarkeit vom Labor in den Prozess sind eine große Herausforderung bei der Herstellung von Biotherapeutika. Denn dabei muss nicht nur der Herstellungsprozess skaliert werden, sondern auch der Ansatz bei Analysen und Qualitätsmessung. Erschwerend kommt hinzu, dass jede Phase im Lebenszyklus eines Produkts, von der Forschung und Entwicklung bis zur klinischen und kommerziellen Produktion, oft an über die ganze Welt verteilten Standorten stattfindet.
Unterschiede in der Geräteausstattung können sich auf den Prozess auswirken und Anpassungen oder Neuentwicklungen erfordern. Dies kann Verzögerungen oder neue Risiken zur Folge haben. Änderungen bei der Größenordnung oder beim Standort bringen oft Schwankungen in den Prozess. Wenn ein Prozess vom anfänglichen Bioreaktor im Labor auf die Pilot- und die Großanlage skaliert wird, kommt es darauf an, dass alle Bedingungen unverändert bleiben. Parameterwerte, die außerhalb der Spezifikation liegen, gefährden die Produktqualität und können zu hohen Kosten und einer geringeren Produktausbeute führen. Viele biopharmazeutische Hersteller bevorzugen daher eine standardisierte Sensor- und Analysetechnologie vom Labor bis in den Prozess. Damit vermeiden sie Messabweichungen bei der Skalierung des Prozesses und entsprechende Einbußen bei der Prozessausbeute.
Fachartikel
Warum einfache Skalierbarkeit wichtig ist
Skalierbarkeit ist nicht nur ein Begriff, der gerade in Mode ist. Sie ist ein strategischer Vorteil. Ob Sie nun ein Biopharmariese oder ein wendiges Start-Up-Unternehmen sind, spielt keine Rolle. Die Fähigkeit, Ihre Prozesse effektiv zu skalieren, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Erfolgreiche Skalierbarkeit erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Er vereint das Verständnis des Prozesses, die Skalierbarkeit der Instrumentierung, die Übertragbarkeit der Modelle und – besonders wichtig – die Zuverlässigkeit und Konsistenz der Messungen. Durch einen reibungslosen Übergang von Experimenten in kleinem Maßstab über Pilotanlagen bis zur Produktion in der Großanlage können Sie die Markteinführung beschleunigen, Risiken verringern und die Produktausbeute maximieren.
Erfahren Sie, warum einfache Skalierbarkeit wichtig ist und wie das skalierbare Bioprozess-Messportfolio von Endress+Hauser Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann.
Erfahren Sie mehr über unsere Inline-Messtechnologien
Möchten Sie sich einen Überblick über die Messprinzipien verschaffen, die unseren skalierbaren Inline-Messsystemen zugrunde liegen? Auf diesen Seiten finden Sie einige kurze Anleitungen.
Ähnliche Themen
Memosens 2.0 – Die neue Generation der wegweisenden Sensortechnologie
Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie machen Ihr Leben einfacher, erhöhen Ihre Prozesssicherheit und vernetzen Ihre Prozesse
Ähnliche Themen
Liquiline – die wegweisende Messumformerplattform
Halten Sie sich an die Liquiline Plattform und senken Sie Lagerhaltungskosten,
sparen Sie Installationszeit und gewinnen Sie Betriebssicherheit.
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Skalierbares Portfolio
Verwenden Sie durchgängig die gleiche Messtechnik – vom Labor über die Pilotanlage bis zur Produktion
Endress+Hauser unterstützt Hersteller bei der Entwicklung effizienter, übertragbarer Prozesse für höhere Produktausbeute und bessere Patientenergebnisse. Ob im Labor oder in der Produktion, unsere Inline-Analysetechnologie passt sich nahtlos an verschiedene Größenordnungen an, von chargenweisen bis zu kontinuierlichen Prozessen und mit verschiedenen Bioreaktortypen. Entscheidend ist die Kontinuität der Messungen. Daher sind unsere Systeme stets mit der gleichen Technologie und den gleichen Materialien ausgestattet, sodass sich Protokolle aus F&E leicht auf die Produktion übertragen lassen. Durch den Einsatz unserer skalierbaren Raman-Systeme und digitalen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse können Sie die Komplexität der Geräte vereinfachen und das Risiko von Messabweichungen verringern. Entdecken Sie unsere optimierten Bioprozessgeräte für Upstream- und Downstream-Anwendungen, u. a. Spektrometer, Sensoren, Messumformer, Assemblies, Optiken und Kalibrierwerkzeuge. Messen Sie Zusammensetzung, pH-Wert, gelösten Sauerstoff, Leitfähigkeit und vieles mehr mit den gleichen Geräten sowohl in der Labor- als auch der Prozessumgebung. Laden Sie unser eBook herunter und entdecken Sie unser komplettes Portfolio an skalierbaren Raman-Systemen und hochmodernen digitalen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse.
Wählen Sie Produkte zur genauen Messung von analytischen Prozessparametern
Das Technologieportfolio von Endress+Hauser für die Flüssigkeitsanalyse (u. a. digitale Sensoren, Messumformer, Photometer und Assemblies) liefert präzise und konsistente Messwerte für wichtige Prozessparameter wie pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit und mehr. Mit Heartbeat Technology bietet unsere digitale Analyse eine lange Sensorlebensdauer und volle Skalierbarkeit vom Labor über die Pilotanlage bis in den Prozess. Hier sind nur einige ausgewählte Produkte, die Sie sich ansehen sollten.
Wählen Sie Produkte für Echtzeitmessungen von chemischen Zusammensetzungen
Die Raman-Spektroskopie-Systeme von Endress+Hauser, die auf der Raman-Technologie von Kaiser basieren, sind in der Life-Sciences-Branche die erste Wahl bei Echtzeitmessungen von chemischen Zusammensetzungen. Sie kommen sowohl in Upstream- als auch in Downstream-Anwendungen vom Labor bis zur Produktion zum Einsatz. Wir bieten robuste Raman-Spektrometer an, die mit einer Vielzahl von Standard- und kundenspezifischen Sonden kombiniert werden können. Hierzu gehören auch Single-Use-Optionen für Upstream-, Downstream- und von der Anlagengröße unabhängige Messungen. Alle Geräte zeichnen sich durch bewährte Übertragbarkeit der Modelle und die Übertragung der Kalibrierung zwischen den Anlagen unterschiedlicher Größen und Standorte aus. Hier finden Sie einige unserer Raman-Angebote.
Besprechen Sie Ihre Herausforderungen beim Skalieren mit unseren Life-Sciences-Experten
Die Technologie von Endress+Hauser ist so konzipiert, dass Sie Ihren Prozess mit den gleichen hochwertigen Messgeräten und Systemen problemlos vom Labor auf die Produktion übertragen können. Haben Sie weitere Fragen? Unsere lokalen Experten für Prozessautomatisierung von Endress+Hauser Life Sciences werden Sie gerne unterstützen.
Möchten Sie erfahren, wie das breite Bioprozess-Portfolio von Endress+Hauser, u. a. mit erstklassigen Raman-Systemen und digitalen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse, den Markteintritt neuer Produkte beschleunigen oder bestehende Prozesse verbessern kann? Sehen Sie sich weitere Möglichkeiten an, wie Sie unsere robusten Inline-Messwerkzeuge für Ihre betrieblichen Anforderungen einsetzen und damit Ihre Investitionen optimieren können.
Ein neues Produkt schnell entwickeln
Gewinnen Sie genaue Einblicke in Bioprozesse und führen Sie eine strenge Parameterkontrolle ein – für höheren Ertrag, bessere Produktqualität und schnellere Markteinführung
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Unsere Raman-Spektroskopiesysteme basieren auf der Kaiser Raman-Technologie, ermöglichen die Analyse der chemischen Zusammensetzung einer Substanz, ohne dass die Probe extrahiert, vorbereitet oder zerstört werden muss.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .