Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Messtechnik, Zubehör und mechanisch vormontierte Komponenten, die aufeinander abgestimmt sind
Der permanente Druck zur Kosten- und Leistungsoptimierung zwingt viele Anlagenbetreiber, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Eine Reduzierung des Budgets für Instandhaltungsmaßnahmen kann jedoch beträchtliche Risiken mit sich bringen, sofern nicht modernste Technologien angewandt werden. Zwar liegen unsere Ursprünge in der Fertigung von Messgeräten, unsere Verantwortung erstreckt sich aber natürlich auch auf die korrekte Installation und Messperformance dieser Messgeräte. Wir arbeiten mit den Mechanikern und Maschinenbauingenieuren zusammen, um Ihnen optimal geeignete Lösungen anzubieten – wann und wo immer Sie diese benötigen.
Wie wir Sie unterstützen
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für ein höchst unterschiedliches Portfolio von Kraftwerken: von extrem großen, hocheffizienten und überkritischen Kraftwerken sowie Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerken bis hin zu innovativen Lösungen für erneuerbare Energien in Form von Wasserkraftwerken, Geothermiekraftwerken, solarthermischen Kraftwerken, Abfallverbrennungsanlagen und Biomassekraftwerken. Wir streben nach einer beispielhaften Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und wir wünschen uns Partnerschaften mit Zulieferern, die dieselben Grundsätze der Qualitätssicherung anwenden. Zudem bieten wir ein erweitertes Leistungsangebot für Ihre Messlösungen:
Ein Komplettlieferant
Alle Komponenten sind zugelassen, getestet und vormontiert
Kein Zeitverlust aufgrund unpassender Teile oder nicht fristgemäßer Lieferungen
Minimierter Installationsaufwand
Vor-Ort-Beratung, Projektplanung und ‑management, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation
Anwendungen
Erhalten Sie die Integrität des Wasser-/Dampfkreislaufs
Der ständige Kontakt von Wasser und Dampf mit den Kesselleitungen, Abhitzekesseln (AHKs), Kondensatoren und Turbinenschaufeln kann bei diesen Komponenten zu Ablagerungen und Korrosion führen und so die generelle Effizienz des Wasser-Dampf-Systems beeinträchtigen.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir bieten ein standardisiertes, modulares SWAS-Panel für die Kontrolle der Dampf-/Wasserqualität, mit dem kritische Parameter wie spezifische und kationische Leitfähigkeit, pH-Wert, Kieselsäure, gelöster Sauerstoff und Natrium gemessen werden können.
Unsere Panels sind mit innovativer, kostengünstiger Sensor-/Messumformertechnologie (Memosens/Liquiline) ausgestattet
Vermeiden Sie Unstimmigkeiten bei der Dampfmessung
Wenn ein neues Kraftwerk nicht den im Vertrag spezifizierten Wärmewirkungsgrad erzielt, sind sich der Kessellieferant und der Turbinenhersteller unter Umständen uneins über die Menge des erzeugten Dampfs. Die Verwendung einer anerkannten Norm (ISO 5167) und eines Primärelements für die Differenzdruck-Durchflussmessung (wie z. B. Venturi-Rohr/-Düse) gewährleisten, dass neutrale Sachverständige problemlos das Messgerät, die Installation und die Auslegungsberechnungen für das Dampfvolumen bzw. die Dampfmasse prüfen können.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Kompetenzteam für die Differenzdruck-Durchflussmessung steht Ihnen für alle Ihre Anfragen zur Verfügung.
Wir bieten Auslegungsberechnungen für Dampfvolumen/-masse
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Primärelements – insbesondere, wenn es um permanenten Druckverlust geht
Wir unterstützen und beraten bei der korrekten Installation, beim Zubehör, beim Einbau und bei der Inbetriebnahme
Automatisierte pH-Messungen bei der Rauchgasentschwefelung
Der pH-Wert ist ein äußerst wichtiger Parameter für eine ordnungsgemäß funktionierende Rauchgasentschwefelungsanlage, da er letztendlich zum Steuern der Zufuhrrate von Sorbenzien wie Kalziumhydroxid (Ca[OH]2) und Kalziumkarbonat (CaCO3) verwendet wird. Die Effizienz des Gaswäschers hängt stark vom pH-Wert ab. Der pH-Wert muss hoch genug sein, um das Schwefeldioxid (SO2) zuverlässig zu binden. Ist er hingegen zu hoch, wird Kalk verschwendet und der Gips wird verunreinigt.
Unsere Kompetenz im Feld
Aus diesem Grund empfehlen wir, die Reinigung und Kalibrierung der pH-Sensoren zu automatisieren.
Reduzierte Kosten für Wartung und Verbrauchsmaterialien
Die Messung von Dampfmasse und -energie erfordert eine korrekte Kompensation und ausreichende Einlaufstrecken, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Zwar ist Dampf von internationalen Normen für den eichamtlichen Verkehr wie den OIML-Dokumenten ausgeschlossen, dennoch besteht ein Bedarf an präzisen und zuverlässigen Messungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Durchflussmessgeräte-Komplettlösung für die Dampfmessung (Druckluft, Erdgas usw.) ist werkseitig für die Energiemessung bzw. den Massedurchfluss konfiguriert. Sie misst den Dampf über den gesamten Messbereich sehr genau und erlaubt geeignete abrechnungsrelevante Messstellen sowie Messungen für den eichpflichtigen Verkehr.
Profitieren Sie von einer vollständig vormontierten, getesteten, kundenspezifisch konfigurierten Einheit
Vermeiden Sie typische Fehler während der Planung, der Inbetriebnahme und des Betriebs
Messen Sie Energie transparent und erstellen Sie Berichte über die Effizienz Ihrer Anlage
Sparen Sie Kosten bei Planung, Beschaffung, Montage und Instandhaltung
In der Vergangenheit wurden für die Füllstandsmessung im Kondensator/Hotwell, in den Hochdruck-/Niederdruck-Speisewasservorwärmern sowie in den Entspannungs- und Druckausgleichsbehältern Verdränger verwendet. Deren Leistung schwankt jedoch häufig aufgrund von Messungenauigkeiten sowie Dichteschwankungen und Installationsunterschieden.
Unsere Kompetenz im Feld
In einem Bypassgefäß installierte geführte Radar-Sensoren stellen eine optimale Lösung für derartige Messaufgaben dar und bieten zahlreiche überzeugende Kostenvorteile.
Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort
Vorkonfigurierte, getestete und als Komplettpaket gelieferte Bypassgefäß-Lösung
Steigern Sie die Leistung Ihres Müll-/Biomassekraftwerks
Die Temperaturmessungen an der Kesseldecke, im Bereich der Überhitzer und in der Ausbrandzone eines Müll-/Biomassekraftwerks erfordern ein Höchstmaß an Genauigkeit und Kontrolle. Ferner erfordern sie spezielle, innovative Schutzrohrmaterialien, die den aggressiven Verbrennungsgasen und den hohen Temperaturen der oxidierenden Umgebung widerstehen können.
Unsere Kompetenz im Feld
Heutzutage ist es uns jedoch möglich, Schutzrohre mit dem richtigen Material für derartige Anwendungen zu liefern.
Längere Lebensdauer der Messstellen unter extremen Bedingungen mit einer daraus resultierenden höheren Verfügbarkeit
Reduzierter Wartungsaufwand und somit niedrigere Lebenszykluskosten
Der Austausch von Temperaturmessgeräten kann bei geplanten Stillständen erfolgen
Wie funktioniert dies? Jede Kombination ist möglich.
Vorteile
Mit jeder neuen Innovation von Endress+Hauser können unsere Kunden ihre Abläufe weiter optimieren. Wir arbeiten kontinuierlich mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie bestens auf die Anforderungen ihrer Branche vorbereitet sind. Letztendlich ist der Erfolg unserer Kunden ausschlaggebend für unseren Erfolg.
>1 Jahr
Lebensdauer für unsere Temperatursensoren. Durch die bloße Verwendung der richtigen Schutzrohrmaterialien für Temperatursensoren kann eine Abfallverbrennungsanlage ihre Verfügbarkeit und Effizienz steigern.
>60
Jahre Erfahrung in der Herstellung von Messgeräten
9 Monate
bis zur Amortisierung der gesamten pH Messstelle, sofern die Messung eine automatisierte Reinigung und Kalibrierung der Sonde besitzt
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Weitere Industrien
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .