Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Sicherheit im Bergbau verbessert, Leistungsfähigkeit aufrechterhalten

Machen Sie den Bergbau sicherer und gewährleisten Sie zugleich die Leistungsfähigkeit mit einer SIL-konformen digitalen Instrumentierung

Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung im Bergbau

Sicherheit ist im Bergbau extrem wichtig. Die Folgen einer übermäßigen Exposition oder von Zwischenfällen, können nicht nur für Mensch und Umwelt schwerwiegend sein, sondern auch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Die richtige Balance zu finden zwischen Sicherheitsaspekten und dem Wettbewerbsdruck kann für Bergwerksbetreiber eine Herausforderung darstellen. Raue Betriebsumgebungen können zudem die Überwachung erschweren. Die Produktpalette von Endress+Hauser erlaubt eine Verbesserung der Sicherheit im Bergbau bei optimaler Betriebseffizienz.

Schlüsselfaktoren

7,751

verursachte Verletzungen durch Unfälle

wurden 2018 von den Mitgliedern des International Council on Mining & Metals (ICMM) verzeichnet

Sprengstoffe müssen sorgfältig überwacht werden ©Endress+Hauser
Einblicke

Lagerbestandsüberwachung

Ein verlässliches Bestandsmanagement ist im Bergbau genauso relevant wie in jeder anderen Branche. Die Überwachung gefährlicher Stoffe wie Chemikalien, Sprengstoffe oder Säuren von der Lagerung bis zur Übergabe an die Produktionsstätte ist jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Wenn es darum geht, potenzielle Verluste zu erkennen, ist die Messung verschiedener Parameter wie Füllstand, Durchfluss, Druck und Temperatur von entscheidender Bedeutung.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio, das mehrere Parameter abdeckt.

  • Überwachen aller wesentlichen Parameter, um Verluste zu vermeiden
  • Mindern des Risikos von Inkonsistenzen, die durch unterschiedliche Schnittstellen verursacht werden
  • Vereinheitlichen der Messprinzipien aus Effizienzgründen
Erhöhen Sie die Sicherheit durch Fernüberwachung Ihrer Abbautätigkeit ©Endress+Hauser
Einblicke

Fernüberwachung

Gefährliche Prozesse genau zu überwachen und gleichzeitig zu vermeiden, dass Mitarbeiter Risiken ausgesetzt werden, sind Anforderungen.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine breite Palette an digitalen Sensoren und Kommunikationsmöglichkeiten, die eine zuverlässige Fernsteuerung wichtiger Parameter ermöglichen und so das Risiko für die Mitarbeiter reduzieren, während gleichzeitig die Produktionsleistung gewährleistet wird.

  • Verlassen Sie sich auf Kommunikationsprotokolle wie WirelessHart
  • Nutzen Sie das Potenzial der IIoT-Lösung Netilion
  • Optimieren Sie die Wartung mithilfe der Selbstdiagnostik der Heartbeat Technology
SIL-konforme Messgeräte zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und Anlagen ©Endress+Hauser
Einblicke

Funktionale Sicherheit

Automatisierung ist im wettbewerbsorientierten globalen Bergbau ein Muss. Damit automatisierte Prozesse jedoch zuverlässig funktionieren, ist eine äußerst zuverlässige und genaue Instrumentierung erforderlich.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine breite Palette an SIL-konformen Messgeräten für alle kritischen Messaufgaben.

  • Integration von Feldgeräten, die in mittels der HAZOP definierten Zonen des sicherheitstechnischen Systems (SIS) verwendet werden können
  • Geräteentwicklung nach IEC 61511
  • Einsatz von Messgeräten mit einem Sicherheitsintegritätslevel bis SlL3

Vorteile

Wenn es um Sicherheit geht, müssen Sie Vertrauen haben – Vertrauen in Ihre Ausrüstung, Vertrauen in Ihre Prozesse und Vertrauen in die Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten. Endress+Hauser arbeitet seit mehr als 60 Jahren partnerschaftlich mit der Bergbauindustrie zusammen. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir unser Portfolio an Messgeräten, Produkten und Dienstleistungen an den rauen Bedingungen der Bergbauindustrie auslegen.

Schlüsselfaktoren

90 %

unseres Geräteportfolios bietet digitale Schnittstellen

Schlüsselfaktoren

SIL3

ist das höchste Sicherheitsintegritätslevel, das wir erreichen können

Schlüsselfaktoren

~1 600

Anlage-, Prozess- und Diagnosedatenpunkte verfügbar

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Endress+Hauser bietet ein vollständig SIL-konformes Portfolio an analogen und digitalen Messgeräten, um die Sicherheit beim Umgang mit gefährlichen, im Bergbau jedoch oft unerlässlichen Stoffen wie Treibstoffen, Chemikalien, Säuren und Sprengstoffen zu erhöhen und deren Verwendung zu optimieren. Sämtliche Technologien sind robust, um rauen Umgebungen standzuhalten und eine zuverlässige Automatisierung zu ermöglichen.

  • Bestandsüberwachung für optimierte Materialnutzung und Verwaltung der Kosten
  • Fernüberwachung zur Verringerung der Risikoexposition
  • Robuste Instrumentierung gemäß funktionaler Sicherheit in jeder Umgebung

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel