Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Maximieren Sie mit einer genauen Instrumentierung die Ergebnisse von Prozessen wie Flotation und Eindickung
Immer niedrigere Erzgehalte stellen eine besondere Herausforderung für Bergwerksbetriebe dar. Natürlich gibt es verschiedene Verarbeitungstechniken, um das Meiste aus den Rohrmaterialien herauszuholen, beispielsweise Laugung, Eindickung und Flotation. Aber natürlich verbrauchen diese Prozesse Energie, Chemikalien und Wasser. Dies wiederum bedeutet, dass die Extraktionsprozesse auf einem optimalen Niveau betrieben werden müssen, damit Ausbeute und Kosten in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen – insbesondere in Zeiten volatiler Märkte und Preise.
35 %
Produktivitätsverlust im Bergbau
Dies ist das Ergebnis einer Studie der internationalen Beratungsgesellschaft McKinsey. Sie besagt, dass Gruben weltweit im Zeitraum von 2004 bis 2014 rund ein Drittel ihrer Produktivität eingebüßt haben.
Laugung, Flotation und Eindickung sind grundlegende Schritte in modernen Trennprozessen des Bergbaus. Das Erreichen einer optimalen Trennung ist jedoch aufgrund der vielen miteinander verbundenen Variablen eine komplexe Aufgabe. Alle drei Prozesse verwenden Chemikalien, die einer der Haupt-Kostentreiber sind. Und sie verbrauchen eine große Menge Wasser, das in einigen Bergbauregionen eine äußerst knappe Ressource ist und von den Betrieben zunächst durch Prozesse wie Meerwasserentsalzung hergestellt werden muss.
Laugung
Schaumflotation
Eindickung
Anwendungen
Laugung
Laugung ist eine Gewinnungsmethode, die Säurelösungen verwendet, die auf zerkleinertes Erz aufgesprüht werden, um eine reiche Lösung mit dem gewünschten Metall zu erhalten. Die verwendeten Säuren hängen von der zu laugenden Erzart ab.
Unsere Kompetenz im Feld
Es wurde gezeigt, dass die Konzentration und die Durchflussmenge der Säurelösung einen signifikanten Einfluss auf die Erträge und den Säureverbrauch haben. Endress+Hauser bietet Messgeräte an, die den aggressiven Säuren standhalten und zuverlässige Daten liefern.
Unsere digitalen Analysesensoren zeichnen sich durch die berührungsfreie digitale Datenübertragung und den einfachen Sensoraustausch unter Verwendung vorkalibrierter Sensoren aus, wodurch die Ausfallzeit des Prozesses verringert und die regelmäßige Erneuerunge die Nutzungsdauer der Sensoren verlängert.
Flotation wird in verschiedenen Bergbauprozessen verwendet, zum Beispiel im Gold- und Kupferbergbau, um mineralische Partikel zurückzugewinnen, die feiner als 500 Mikron oder 35 Mesh sind. Verschiedene Parameter beeinflussen diesen Prozess und damit Ihren Ertrag. Die wichtigsten Parameter für die Prozesseffizienz sind: Durchfluss- und Dichtemessung des Rohmaterials, Schaumhöhe, eine präzise Bestimmung der Schnittstelle zwischen Schaum und flüssigem Schlamm, pH- und Eh- Wert der Flüssigkeit, Dosierung und Qualität der chemischen Reagenzien und die Luftmenge.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser verfügt nicht nur über Geräte für all diese Aufgaben, sondern bietet auch eine Vielzahl von Messtechnologien an, um sicherzustellen, dass Sie das optimale Messinstrument für Ihren Prozess einsetzen können - alles aus einer Hand.
Zur Bestimmung der Schaumhöhe und Schaum-/Schlammschnittstelle besteht die ideale Lösung im Einsatz zweier Ultraschallsensoren. Ein Sensor misst den Abstand zum Schaum, der zweite Sensor misst den Abstand zu einer Messplatte, die mit einem Stab und einem konischen Schwimmer verbunden ist
Unsere digitalen Analysesensoren für pH und Eh messen auch in rauen Umgebungen zuverlässig.
Der Trockenfeststoffgehalt, die Zufuhrgeschwindigkeit und die Schaumhöhe können als ein Zufuhrsignal für den Regelkreis der Dosierung von Xanthat, Aufschäumer und pH-Wert verändernden Chemikalien verwendet werden. Unsere Coriolis-Durchflussmessgeräte können diese Parameter erfassen und die genaue Dosierung ermöglichen.
Luft wird bei der Flotation zur Bewegung verwendet. Durch Messung der Luftmenge können die Kosten für die Erzeugung von Druckluft optimiert werden. Unser Wirbelzähler-Durchflussmessgerät wird weder durch Anlagenvibration noch durch Drucklufthämmer beeinträchtigt und bietet hohe Genauigkeit und einen breiten Messbereich.
Die Eindickung ist ein mineralischer Konzentrationsprozess auf Basis der Schwerkraftsetzung. Feststoffe setzen sich auf dem Tankboden ab, ein Prozess, der durch die Zugabe von Flockungsmittel beschleunigt wird.
Unsere Kompetenz im Feld
Wichtige Indikatoren sind Bettniveau, Schlammdichte, Unterlaufdichte und Durchfluss zur Messung des Gesamt-Schlammvolumens und Klarheit des Überlaufs für die abschließende Qualitätssicherung. Durch Messung aller dieser Parameter können Betreiber den gesamten Prozess effizienter und sicherer machen, indem das Risiko des Tanküberlaufs verringert wird.
Die Messung des Betthöhe ist einer der wichtigsten Parameter für diesen ProzessEs wird idealerweise mittels eintauchenden Ultraschallsensoren gemessen. Abhängig vom Bettniveau kann die Dosierung des Flockungsmittels - gemessen mit einem Durchflussmessgerät - optimiert werden.
Erfahren Sie mehr über die Optimierung der Gewinnungsprozesse im Bergbau
Treffen Sie unseren Experten
"Die größte Herausforderung, auf die ich bei Kundenbesuchen treffe, besteht darin, dass die Kunden normalerweise nicht das gesamte Potenzial ausschöpfen. 97 % der Daten bleiben ungenutzt."
Vorteile
Welchen Herausforderungen auch immer Sie sich in Ihren Gewinnungsprozessen gegenübersehen - sei es geringe Ausbeute, hohe Betriebskosten oder teuere Wartungsroutinen - mithilfe unserer weitreichenden Branchenkompetenz wissen sie genau, wie sie ihre Prozesse verbessern können. Zusammen mit unseren Kunden haben wir mithilfe unseres branchenoptimierten Instrumentierungsportfolios in den vergangenen 60 Jahren bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.
50 %
Reduzierung der verwendeten Chemikalien.
90 %
Reduzierung der für die Wartung anfallenden Stunden möglich.
Memosens pH-Sensoren verringerten die für Kalibrierungen und Reparaturen im Feld aufgewendete Zeit um bis zu 90% in der Goldmine von Agnico Eagle in Kittilä, Europas größtem Primärgoldproduzenten.
Die Messung der Trennschicht in Eindickern erfolgt manuell, während die Trübungsmessung durch die Entnahme von Proben erfolgt, die an das Labor geschickt werden. Mit Endress+Hauser gibt es eine automatisierte Lösung.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Optimieren Sie die Kosten des Stahlherstellungsprozesses durch den Einsatz intelligenter Instrumente und industrieorientierter Lösungen zur Prozessautomatisierung.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .