Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Druck, den CO2-Fußabdruck der Stahlindustrie zu reduzieren, wächst. Erfahren Sie hier, wie Endress+Hauser Sie bei der Erzeugung von Grünem Stahl unterstützen kann
Die Stahlerzeugung ist ein energieintensiver Prozess. Insofern ist es nicht überraschend, dass die Umweltauswirkungen, insbesondere die CO2-Emissionen, erheblich sind. Nicht nur die Öffentlichkeit oder die Regierung, sondern auch Kunden und Investoren, üben jedoch zunehmend Druck aus, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Dies zwingt die Stahlindustrie, neue Ideen zu entwickeln. Grüner Stahl ist der Sammelbegriff für diese innovativen Ansätze.
Drei Ansätze zur Reduzierung der CO2-Emissionen haben sich herauskristallisiert. Kohlenstofffixierung bedeutet, dass die Emissionen aus einem Hochofen gesammelt und dann an die Chemieindustrie verkauft werden, die daraus Bioethanol oder Ammoniak herstellen kann. Eine zweite Option ist die Direktreduktion von Eisenerz durch Verwendung von H2 , wodurch Eisenschwamm entsteht, der entweder in einem Elektrolichtbogenofen oder in einem Konverter verarbeitet werden kann, um Stahl zu erzeugen. Und schließlich verringert der Einsatz grüner Energiequellen den CO₂-Fußabdruck eines Elektrolichtbogenofens.
Fixierung und Nutzung von Kohlenstoff (Carbon Capture and Utilization, CCU)
Direktreduktion von Eisenerz (Direct reduction of iron ore, DRI)
Grüne Energiequellen
Anwendungen
Fixierung und Nutzung von Kohlenstoff (Carbon Capture and Utilization, CCU)
Die Gase aus dem Hochofen bestehen aus CO2, CO und H2. Um das CO2 abzutrennen, kommen verschiedene Prozesse wie Adsorption und Absorption zum Einsatz. Bei der Fixierung und Nutzung von Kohlenstoff ist eine genaue Durchflussmessung für die Prozesssteuerung und behördliche Verfahren von entscheidender Bedeutung. Um den Prozess effizient und sicher zu machen, müssen solche Parameter wie Durchfluss, Dichte und Temperatur überwacht werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Einsatz des Promass Q liefert genaue Messungen unabhängig von den physikalischen Eigenschaften aller Gase in der Leitung. Dank der Coriolis-Messtechnik kann er gleichzeitig Durchfluss, Dichte und Temperatur messen.
Direktreduktion von Eisenerz
Durch den Einsatz von Reduktionsgasen kann dem Eisenerz Sauerstoff entzogen werden, um Eisenschwamm zu erzeugen, ohne das Eisenerz wie in einem Hochofen zu schmelzen. Bei der Verarbeitung von Eisenerz wird häufig Synthesegas, ein Gemisch aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff, als Reduktionsgas eingesetzt. Der Eisengehalt dieses Eisenschwamms ist mit bis zu 95 % vergleichbar mit dem von Roheisen. Dies macht ihn zu einem perfekten Rohmaterial für die weitere Verarbeitung in einem Elektrolichtbogenofen.
Unsere Kompetenz im Feld
In DRI-Prozessen ist eine energiesparende Konstruktion der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit und zur Senkung der Energiekosten, z. B. durch die Erhöhung der Transportmenge von heißem Eisen. Der Micropilot FMR67B misst den Füllstand zuverlässig in Temperaturen von bis zu 450° Celsius.
Grüne Energiequellen
Das Schmelzen von Schrottmetall und Roheisen oder Eisenschwamm in einem Elektrolichtbogenofen verbraucht viel Energie. Je nach Energiequelle kann sich der CO2-Fußabdruck des Prozesses drastisch verändern. Wird Energie eingesetzt, die mit erneuerbaren Quellen erzeugt wurde, kann diese so genannte grüne Energie die Emissionen des gesamten Prozesses erheblich verringern.
Unsere Kompetenz im Feld
Ein Umstieg auf erneuerbare Energiequellen bedeutet für die meisten Stahlwerke eine große Investition. Um sicherzustellen, dass dieser Umstieg reibungslos und effizient abläuft, brauchen Sie einen kompetenten Partner. Endress+Hauser verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Strom- und Energiebranche. Wir verfügen sowohl über ein auf die Energiewirtschaft ausgerichtetes Portfolio als auch über das Anwendungswissen, um Sie auf Ihrem Weg zu grüner Energie beraten zu können.
Erfahren Sie mehr zur Stahlerzeugung
Vorteile
Die Idee vom grünen Stahl Wirklichkeit werden zu lassen, wird eine Herausforderung sein. Investitionen werden notwendig sein, um ein Gleichgewicht zwischen Umweltauswirkungen und wirtschaftlicher Rentabilität herzustellen. Endress+Hauser ist Ihr idealer Partner auf dieser Reise, da wir über das Anwendungswissen in der Stahlindustrie sowie jahrzehntelange Erfahrung im Energie- genauso wie im Gassektor verfügen. Zusätzlich haben wir ein spezielles Angebot an Produkten und Dienstleistungen für diese Industrien.
95 %
geringere CO2-Emissionen durch Direktreduktion mit H2 und den Einsatz grüner Energie
50 %
der Kohlenstoffemissionen muss die Stahlindustrie bis 2050 verringern, um die Weltklimaziele zu erreichen
14 %
des Wertes von Stahlunternehmen sind laut einer Studie von McKinsey in Gefahr, wenn sie ihre Umweltrisiken nicht reduzieren
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .